结果:找到"蓝牙5.1 NRF52833 NORDIC Bluetooth 智能家居 穿戴设备",相关内容995条
- PHY6230—高性价比的低功耗高性能蓝牙5.2芯片
- 高性价比的低功耗高性能蓝牙5.2系统级芯片,适用多种PC/手机外设连接场景。高性能多模射频收发机:通过硬件模块的充分复用实现高性能多模数字收发机。发射机,最大发射功率10dBm;BLE1Mbps速率接收机灵敏度达到-96dBm;0dBm时收发功耗10/10mA(TX/RX)。超低功耗芯片设计:采用高效率片上电源管理、低功耗射频前端、低功耗时钟产生架构、振荡器快速启动技术等技术实现低功耗性能,保证常规200mAH纽扣电池供电状态下能够持续工作二年以上。主要特性相关图示SSOP24SOP16TSSOP8应用领域使用多样化的应用场景,包括但不仅限于:无线键鼠手机外设智能穿戴设备智能家居智能照明防丢...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 蓝牙芯片 智能穿戴设备 手机外设 无线鼠标 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2023-03-05 15:24:00
- 关于智能家居有线通讯的想法!
- 想通过串口组网!用单片机软件模拟串口,每个单片机开5个串口,用2位数据做地址!理论上可以接32768个末端设备!只传控制信号因该够用了!做成有线的让设备自动组网!在搞个设备接口!无线设备怼一下也自动组!无线用433或2.4g只传控制信号!这样接特殊命令0xaab1写入地址命令。格式为0xaa、0xb1、地址高八位、地址第八位、无意义、无意义、无意义、无意义
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 智能家居 发帖人:大大的野猪 发帖时间:2023-02-08 00:15:00
- BMA456传感器,j计步器,用于可穿戴和耳戴式设备
- BMA456数字三轴加速度传感器设计用于可穿戴设备的运动和健身追踪功能。该MEMS传感器采用紧凑的2mmx2mm封装,高度低至0.65mm,便于集成。这些加速度传感器包括一个经过优化的步进计数器,用于直接集成在传感器中的可穿戴设备,无需其他外部微控制器。BoschSensortecBMA456传感器提供16位分辨率,噪声仅为120μg/√Hz,在整个寿命周期内的总偏移仅为20mg。温度系数偏移(TCO)为±0.3mg/K,可确保在所有条件下保持准确的活动跟踪。步进计数器的功耗小于30µA(典型值),可最大限度延长便携式设备的电池寿命。该传感器可用于将可穿戴设备置于睡眠模式(即使在步数计数期间...
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: BMA456,传感器,可穿戴设备 发帖人:szmjd 发帖时间:2022-06-20 11:08:00
- PHY6222蓝牙5.2替代NRF52832-QFAA低成本国产解决方案
- 1.封装;QFN322.工作电压范围1.8v至3.6v3.嵌入式buckdc-dc和ldos4.电池监视器5.关断电流0.3uA6.睡眠电流1uA7.4.7mA的接受电流为3.3V8.4.7mA的0db的发射功率为3.3v9.MCU:<60uA/MHz10.支持ble2mbps协议11.BLE5.1可兼容BLE5.012.支持mash组网13.传输速率-90dBm14.125khz传输速率-103dBm15.温度:-40℃~125℃16.系统内快闪存储器128KB-8MB17.在睡眠模式下所有可编程内存64KBSRAM18.具有8kb缓存内存的四路指令缓存19.96KBROM20.25...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙5.2 物联网 智能家居 蓝牙耳机 蓝牙音箱 蓝牙锁 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2022-03-29 17:14:00
- 蓝牙5.1NRF52811和NRF52833有什么不一样
- NRF52811和NRF52833都是蓝牙5.1,软件和硬件都是可以互相兼容的。NRF52833是NRF52811的精简版本,就像之前给大家介绍的NRF51802可以替代NRF51822,NRF52810可以替代nrf52840.NRF52840和NRF52833的具体区别的是:1.1Mbps蓝牙低能耗模式下,NRF52833的灵敏度是96dBm,NRF52811是97dBm.2.-125kbps蓝牙低能耗模式下,NRF52833是103dBm灵敏度(远程),-20至+8dBmTX功率,可按4dB步进配置。NRF52811是104dB灵敏度(远程),-20至+4dBmTX功率,可按4dB步进...
- 所属专栏: 技术交流 标签: NRF52811 NRF52833 蓝牙5.1 蓝牙 nordic 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2021-12-01 14:47:00
- 蓝牙5.1NRF52811和NRF52833有什么不一样
- NRF52811和NRF52833都是蓝牙5.1,软件和硬件都是可以互相兼容的。NRF52833是NRF52811的精简版本,就像之前给大家介绍的NRF51802可以替代NRF51822,NRF52810可以替代nrf52840.NRF52840和NRF52833的具体区别的是:1.1Mbps蓝牙低能耗模式下,NRF52833的灵敏度是96dBm,NRF52811是97dBm.2.-125kbps蓝牙低能耗模式下,NRF52833是103dBm灵敏度(远程),-20至+8dBmTX功率,可按4dB步进配置。NRF52811是104dB灵敏度(远程),-20至+4dBmTX功率,可按4dB步进...
- 所属专栏: 技术交流 标签: NRF52811 NRF52833 蓝牙5.1 蓝牙 nordic 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2021-12-01 14:42:00
- 蓝牙5.1NRF52833和NRF52840的区别
- Nordic广受欢迎的nRF52产品系列增添了新的一员-nRF52833SoC,这是其广受欢迎,验证通过的nRF52系列的第五个新成员。该芯片能提供多协议解决方案,支持高温性能、测向功能,迅速成为专业照明和其他工业应用的理想选择之一。nRF52833是一款功耗超低的低功耗蓝牙(Bluetooth#174;LowEnergy/BluetoothLE)、Thread、ZigBee和2.4GHz私有无线连接解决方案,包含蓝牙5.1测向功能的无线电,并且可以在-40至105°C温度范围内有效运作。nRF52833采用具有FPU的64MHz32位Arm#174;Cortex#174;-M4处理器,由于...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙5.1 NRF52833 NORDIC Bluetooth 智能家居 穿戴设备 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2021-11-04 10:22:00
- nRF51822的低成本替代方案,nRF51802-QFAA是怎么做到完美替代的?
- 对于nRF51822-QFAA,大家都非常熟悉,这颗IC可以算作NORDIC的蓝牙4.2经典之作,经典的应用、稳定的性能,当然还少不了他大量的应用案例,让非常广泛的人对这颗芯片爱不释手。然而,重点来了,随着市场不断深化,日益激烈的市场竞争,对于各大厂家,降成本的需求非常迫切,因为Nordic专门为大厂出了一个nRF51822的精简版--nRF51802-QFAA。相同的flash和ram、相同的封装、相同的蓝牙协议、实现完美的软硬件兼容替换,如此丧心病狂(实在太香)的芯片,代理居然不做主动推送,仅仅因为这颗芯片,对于代理来说,带来的收益更低!对于绝大部分(超过99.99%)的产品来说,现在完...
- 所属专栏: 技术交流 标签: nRF51802-QFAA nRF51822-QFAA 低功耗蓝牙 NORDIC 智能穿戴 发帖人:dnsj052 发帖时间:2021-05-27 16:56:00
- nRF52811系统级芯片,结合了Nordic入门级nRF52810SoC之低成本特性与主流nRF...
- 【导读】NordicSemiconductor宣布推出nRF52811系统级芯片(SoC),这个全功能无线连接解决方案支持蓝牙5.1测向(DirectionFinding)功能和一系列流行低功耗无线协议,用于智能家居和工业产品的网关等应用。这款SoC器件扩展了Nordic备受欢迎的nRF52系列平台,结合了Nordic入门级nRF52810SoC之低成本特性与主流nRF52832和高端nRF52840感兴趣联系235523905718529092183周先生SoC之多协议支持功能。nRF52811也是Nordic低功耗无线连接产品系列中首款支持蓝牙5.1的产品,为具有高吞吐量、远距离和增强共...
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: nordic 蓝牙5.1 发帖人:动能世纪周先生 发帖时间:2019-04-28 14:19:00
- 蓝牙模块基础知识介绍
- 蓝牙模块基础知识介绍(本文来自网络,版权归该文的原创作者)随着近年来蓝牙技术的不断发展,在功耗不断降低的情形下,蓝牙的传输速率也不断地得到提高,使蓝牙的应用范围更加广泛。但若想设计一套完善的蓝牙系统,就必须充分掌握蓝牙的相关技术知识,如:射频设计、协议堆栈、系统集成及蓝牙模块的选型等方面的专门知识。本文将介绍其中蓝牙模块基础知识。1、数据透传蓝牙模块可以通过串口(SPI、IIC)和MCU控制设备进行数据传输。蓝牙模块可以做为主机和从机。主机就是能够搜索别的蓝牙模块并主动建立连接,从机则不能主动建立连接,只能等别人连接自己。2、低功耗低功耗蓝牙(BluetoothLowEnergy),简称BL...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 蓝牙 Bluetooth BT 发帖人:大白马 发帖时间:2017-10-25 17:02:00
返回